03.02.2022 07:56 | |
Beigetreten: 06.04.2016 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob das hier her passt, aber für ein Projekt will ein Kunde einen Siemens Umrichter mehrachs (S120) benutzen und wir benutzen im Normalfall nur SEW Umrichter. Können die Siemens Umrichter auch mit SEW Motoren arbeiten. War gerade auf einer Schulung und umgekehrt funktioniert das problemlos? falls diese Anfrage noch aktuell ist: Ich habe letzten Monat die interne SEW Verschaltung der PDs gelernt. D.h. auch meine aktuelle Frage für das Kundenprojekt (SEW/Siemens). Die Verschaltung ist ein wenig tricky funktioniert im groben so das du jedes AW von der S7 in einen Puffer reinläuft und du den dann verschalten kannst. (so hab ich das verstanden zumindest). Ist im Netz schwer zu finden, schau mal hier: https://trainmatic.de/sps_lehrgang/howto/sew_PD_Verschaltung.pdf Hoffe konnte hier noch helfen und danke für die kurze Rückantwort. (Eine Anleitung oder Link für S120 oder G120 mit SEW Motoren wäre klasse) ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhangsew_PD_Verschaltung.pdf (367 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/03/2022 11:54:05Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/03/2022 11:55:45PDF Datei vom Link hinzugefügt. |
|
03.02.2022 15:26 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 3897 Bewertung:
|
Hi, zu dem Thema gibt es ein Handbuch: SINAMICS S120 Anforderungen an FremdmotorenGruß, Towome |
|
|
04.02.2022 10:57 | |
Beigetreten: 06.04.2016 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke! (Ja, hab schon gelesen das es Probleme mit ein paar Hyperface Gebern gibt.) |
Folgen Sie uns auf