02.10.2018 07:12 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Wir haben eine 1200 Steuerung 1214C DC/DC/DC, aber leider kann ich mit TIA15 Prof nicht die Daten vom gelesenen Gerät abspeichern, und die Programmbausteine nicht aufrufen. Da kommt immer die Meldung, das mit Step7 V11 nur lesen kann. Was kann ich tun, vielen Dank im vorraus. Andreas Fast ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02.10.2018 09:47:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.10.2018 07:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 22224 Bewertung: (2979)
|
Hallo, wlche MLFB welche FW Version hat die S7-1200? CHristoph |
02.10.2018 08:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
siehe Anhang. |
02.10.2018 08:24 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
|
02.10.2018 11:12 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
|
02.10.2018 11:13 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Da steht Tia Portal Projekt: V11.0 SP2 UPD5 |
02.10.2018 11:22 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 22224 Bewertung: (2979)
|
Hallo, leider kommst du an die Daten nicht dran https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/97554052 auch eine andere TIA Version scheint da nicht zu helfen. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf