19.11.2015 08:04 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.09.2019 Beiträge: 3177 Bewertung:
|
Gibt es eine Möglichkeit, die LED's der F-Tasten bei einem KTP400 Comfort über eine LOGO! anzusteuern? Würde diese halt gerne mit einbinden. Nutze TIA V11 und Logo Soft V8. Wenn ja, eine Step-by-Step Anleitung wäre von Vorteil. |
Versuch macht kluch .... |
|
19.11.2015 08:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.12.2019 Beiträge: 16059 Bewertung:
|
Vielleicht hilft dir das.... https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/92186980/92186980_WinCC_TIA_DirectKey_de.pdf |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.11.2015 11:04:53Link angepasst |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.11.2015 07:45 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.09.2019 Beiträge: 3177 Bewertung:
|
Danke für den Hinweis mit dem globalen Bild. Habe eine Variable für die LED's angelegt, die auch von der Logo her gesteuert wird, doch leuchten/blinken wollen sie noch nicht. Werde da aber heute noch weiter versuchen. Edit: Bekomme es nicht hin. Irgendwie scheint es mit der Variablen zusammen zu hängen. ...dachte, es geht einfacher. In der Logo würde ich gerne einen Merkerbereich verwenden, um dann die LED's im HMI anzusteuern. Dann lege ich doch eine Variable als "BYTE" an und dann die Adresse "VB ####" ? |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.11.2015 09:01:49Versuch macht kluch .... |
|
Folgen Sie uns auf