15.12.2014 10:39 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (0) |
Wenn ich nach deinem Beitrag gehe, dann finde ich hier keinen KTP700 Basic DP!? |
15.12.2014 11:03 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (0) |
Ja klar, also den Fremdadapter habe ich jetzt mal zur Seite gelegt! Der einzige Eintrag in deinem Anhang ist doch nur ein MPI Kabel zwischen PG mit MPI-Schnittstelle und einem KTP700 Basic DP, anbei der Link: SIMATIC S7, MPI-KABEL ZUR VERBINDUNG VON SIMATIC S7 UND PG UEBER MPI 5M |
16.12.2014 10:37 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (0) |
Außerdem sollte aucgh zwingend die neue Firmware (NETLink_PRO_Compact_V2.53b37)installiert werden ABER diese sind von Helmholz noch nicht freigegeben... |
Folgen Sie uns auf