30.01.2022 19:34 | |
Beigetreten: 22.07.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo, ich versuche mit meiner CPU 1510SP-1 PN, mit dem Baustein LHTTP_GET Baustein, Wetterdaten von einem Webserver abzurufen. Die Parametrierung des Bausteins ist mir soweit klar (denke ich). Ich habe das Problem, sobald ich den "execute" Eingang triggere dann bekomme ich gleich einen Fehler, der besagt das der unterlagerte TSEND_C einen Fehler ausgibt. In der "diagnostics" Ausgabe des Bausteines steht dann der Wert 16#0000_809B. In der Hilfe zum TSEND_C steht das die InterfaceID ungültig ist. Ich habe am "hwID" Eingang schon alle ID-Nummern der Profinet-Ports durchprobiert aber leider ohne Erfolg. Hatte vielleicht schonmal dieses Problem? Oder hat jemand ne Ahnung woran es noch liegen könnte? Kurz noch zum System: S7 1500 CPU 1510SP-1 PN V2.9 (6ES7 510-1DJ01-0AB0) TIA V17 Upd.2 Die CPU ist über den Port 3 mit einem Switch verbunden und der wiederum mit meiner Fritzbox. Ich verwende diese Bibliothek: Beitrags-ID: 109780503 MFG Stephan |
Zuletzt bearbeitet von: SBE am: 01/30/2022 19:39:35 |
|
31.01.2022 17:18 | |
Beigetreten: 22.07.2013 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo Stefan, vielen Dank für die Antwort. Es sieht so aus als würde die Interface-ID korrekt übergeben. Was die Verbindungs-ID angeht die habe ich mit 5 angegeben und da aktuell nichts anderes auf der CPU läuft (abgesehen von einer View of things Seite) gehe ich davon aus das es keine Kollisionen gibt. Ich habe noch ein Paar Bilder angehängt die etwas mehr Zeigen dann ist es etwas einfacher. MFG Stephan
DateianhangScreenshots.zip (273 Downloads) |
06.02.2022 20:43 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 3093 Bewertung:
|
Hallo, hier muss ich zugeben, dass ich das mit der InterfaceId 0 nicht gewusst hätte. Ich habe das ganze nachgelesen. Es liegt am voll qualifizierten Domänen-Namen. In diesem Fall wird der Verbindungsparameter nach TCON_QDN verwendet. Bei dem Datentyp ist die InterfaceId bei der Verwendung der internen Schnittstelle 0 oder irrelevant (je nach Firmwareversion). Danke fürs Posten der Antwort! Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf