09.10.2019 08:12 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 751 Bewertung: (29) |
Servus, nach meinen Infos kannst du da Kabel noch immer bestellen, allerdings unterscheidet Siemens zwischen Neuteil und Ersatzteil. Für die mit Siemens Erfahrung: Neuteil: Bestellung erfolgt über ST70 oder Mall Ersatzteil: Bestellung über ST90 oder Ersatzteildienst. Soweit ich weis sind Ersatzteile auch über Händler bestellbar. Vielleicht hat dein Händler keinen Plan. Versuchs mal über RS-Components oder Sonepa die beiden sind eigentlich gut sortiert. Hoffe das hilft dir. |
09.10.2019 09:49 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wahrscheinlich hilft das nicht, denn bei RS und Sonepar ist das Kabel nicht mehr gelistet. Das es bei Siemens als Ersatzteil bestellbar ist, bemerkte ich bereits. Je nach Risikolaune bleibt z.B. Ebay oder Amazon für günstige Varianten oder aber das Original bei Siemens. M.f.G. Scorp |
10.10.2019 07:52 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 751 Bewertung: (29) |
Servus, soweit ich weiß gibts Siemens Ersatzteile auch über die Händler. Da hilft vielleicht nachbohren. Vielleicht will der Verkäufer nur nicht. |
21.10.2019 12:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Oder bei jemandem ausleihen, der eins hat ?? Wenn Du in Berlin wärst, könntest Du meins leihen AG "12203" |
21.10.2019 12:58 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Oder bei jemandem leihen, der noch eines hat. So wie ich. Wenn Du in Berlin wärst, könntest Du meins ausleihen. MFG AndreasBerlin |
24.10.2019 13:31 | |
Beigetreten: 24.10.2019 Letzter Bes: 01.02.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo michi84, ich hab noch so ein Kabel. Könnte ich dir ausleien. Gruß Roland |
Folgen Sie uns auf