02.10.2018 11:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Versuche mich nun auch mal mit der Modbus Geschichte der Logo.... und scheitere kläglich. Ich habe einen Temperatursensor, der über Netzwerk erreichbar und konfigurierbar ist. Ist von TME bzw Papouch (Sensor). Die Einstellung des Sensors ist über die Web-Oberfläche recht einfach, er unterstützt auch mehrere Protokolle, u.A. auch Modbus über TCP (siehe Bild im Anhang). Nun scheitere ich im Grunde an den Einstellungen in der Logo bzw im Detail beim Sensor. Gibt es ggf eine Step-by-Step Anleitung? Gibt es eigentlich Erfahrungen mit dezentraler Feldbustechnik (z.b. Wago Feldbuskoppler) und Logo, wo ja auch u.a. mittels Modbus kommuniziert wird? |
02.10.2018 12:38 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Die Modbus-Anbindung ist schon mehrfach beschrieben, einfach mal die Suchfunktion benutzen. Im Anhang ist ein kleines Programm zur Anzeige deiner Temperatur. Die Logo ist dabei auf 192.168.0.1 eingestellt, der Sensor muss auf 192.168.0.2 eingestellt werden oder du passt die IP-Adresse der Logo und des Sensors nach deinen Wünschen an. In der Logo bei Extras -> Ethernetverbindungen nachschauen, da ist ein Modbus Client eingetragen, der Sensor ist der Modbus Server und liefert die Daten, die der Client abfragt. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, dann beim Modbus Client mal IR (Indexregister) statt HR (Halteregister) probieren und/oder mit verschiedenen Einheit-ID's probieren, z.B. 1. Vorsicht bei der Modbus-Nummerierung der Register, in der Logo fangen die bei 1 an, bei vielen Geräten bei 0. Folglich muss man dann beim Client die Adresse um 1 erhöhen. M.f.G. Scorp DateianhangModbustemperatur.zip (174 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
04.10.2018 09:25 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432) |
Hallo, hat das Beispiel funktioniert? |
29.10.2018 13:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Leider noch nicht testen können, hoffe diese Woche. |
Folgen Sie uns auf