07.03.2012 09:42 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (715) |
Hallo, Ja das geht, sehe anhang. Bei grosere leistung oder hohe schaltfrequenzist es besser hilfs relais zu nutzen. Grus, Marcjan Dateianhanglogo230.pdf (79 Downloads) |
Problem solved? |
|
07.03.2012 17:35 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Bei meiner handelt es sich aber um eine Logo 24RC. Geht ja dann trotzdem, oder?. Nur die Eingänge müssen 24V sein. |
07.03.2012 21:34 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Danke dir. Dann muss ich auch darauf achten, dass meine Erweiterungsmodule auch 24V tauglich sind? |
08.03.2012 04:33 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ja, z.B. gehen auch die 12/24V -Module |
Folgen Sie uns auf