16.06.2020 14:24 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
wie vermutet hat die Logo mit den Controller tm4c129 einen 20 Channel ADC mit 12-Bit Auflösung on board. Durch die max 2Mega Sample sind auch keinerlei Einschränkungen innerhalb eines Zykluses die vier Eingänge abzufragen. Dadurch ist die Anzeige mit dem verwerfen (bzw. Runden) der 2 Bits relativ Ruhig. Zumindest im Vergleich zur Easy E4 welche alle 12 Bits auswertet. Datenblatt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf