12.07.2011 11:12 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hier könntest du einen Ansatz zum Speichern der Daten finden. |
12.07.2011 12:55 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Anbei mein Lösungsvorschlag. DateianhangFuttermittel.zip (93 Downloads) |
19.07.2011 16:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das mit Funk ist eine Bastelaufgabe. Ich habe sowas aber schon mal gemacht, mit den FS20-Geräten von ELV. 4-Kanal-Schaltmodul und mit der Fernbedienung, am Empfänger habe ich noch Widerstände angelötet, weil die Kontakte auf Masse schalten. Test war erfolgreich, soll ... irgendwann ... zum Einsatz kommen. Wegen dem Logger-Start-Signal würde ich mal Superbrudi kontaktieren, der hat den Logo-Forum-Logger entwickelt. |
25.07.2011 18:16 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Danke nochmal für alle Antworten Was aber für mich jetzt ganz wichtig ist kann die Logo einen Strom von 4-20 mA auslesen? mfg flob1993 |
26.07.2011 13:38 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Dies ist nur für Pt100-Sensoren gedacht. Das AM2 bekommst du aber auch günstig in der "elektronischen Bucht" |
Folgen Sie uns auf