28.09.2015 11:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 32848 Bewertung: (4061) |
Die Abweichungen liegen aber noch innerhalb der bei der Logo angegebenen Fehlergrenze, die ist im Handbuch mit +/- 1,5% bei Vollausschlag angegeben. Selbst deine größte Abweichung mit 74 mV ist unter 1%, Deine Diagramme sehen natürlich wild aus. Außerdem hast du bei der Ermittlung Spannungswerte eingetragen, welche bis 3 Stellen nach dem Komma gehen. Da hättest du meiner Meinung nach runden sollen. Ich habe mal nur die Spannungswerte deiner Messung und der Anzeige der Logo genommen. Dann sieht das gar nicht so wild aus. Ist aber alles Ansichtssache. DateianhangMappe2.pdf (39 Downloads) |
28.09.2015 15:14 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
... die S7 könnte es... problem gelöst |
29.09.2015 13:41 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 541 Bewertung: (7) |
Na das kannst Du ja aber auch die Logo selbst abrechnen lassen! Ciao Stefan |
Folgen Sie uns auf