19.07.2012 10:37 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Tolle Sache... Hab mir mal das Datenblatt angesehen. Richtig schöne Eigenschaften hat die neue Box. Ich bin mal gespannt! Ach ja:Auch die LOGO! ist damit verknüpfbar.. DateianhangDS_de_INSYS_IMO-1_120701_eBook.pdf (154 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.07.2012 15:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Klingt jedenfalls interessant. Hier auch noch der Link zum Modul |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.07.2012 17:53 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Leider ist nach dem Datenblatt nicht zu erkennen, ob das Insys-Modem auch über Rj45 mit der LOGO kommunizieren kann. Im Datenblatt ist nur vermerkt, dass es ein RJ11 Anschluss für die Kommunikation mit der LOGO gibt. Sollte es so sein, dass nur der RJ11 nutzbar wäre, wäre es aus meiner Sicht ein weiteres Modem, welches für die 7er nicht geeignet ist. Kann aber sein, dass ich auch blind bin. Hier der Link zum Datenblatt: |
19.07.2012 22:44 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hat schon jemand einen Preis davon???Klingt sehr Interessant das Teil. |
22.07.2012 11:54 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Hab mal Insys angeschrieben wegen der Logo A7 und wegen den Preis. Dies war die Antwort: Sehr geehrter Herr Morre,ich gehe davon aus, dass Sie von unserem neuen Störmelder dem IMO schreiben.Das passende Datenblatt finden Sie unterhttp://www.insys-icom.de/bausteine.net/f/10314/DS_de_INSYS_IMO-1_120701_eBook.pdf?fd=0Mit dem IMO-1 1.0 kann momentan noch nicht die neue LOGO! 0BA7 überwacht werden.Diese Funktion ist aber für das nächste Release geplant.Derzeit bieten wir das Gerät auch noch nicht als Standardgerät an.Gerne informiere ich Sie aber über Preise, sobald diese intern freigegeben sind.Falls Sie noch Fragen hierzu haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Mit freundlichen GrüßenMelanie STERNECKERDipl.–Ing. (FH) Sales Engineer |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf