Industry Online Support
Technical Forum
11.11.2012 16:51 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin absoluter Logo Anfänger. Wir haben Lagerhallen, in denen wir Getreide lagern. Ich möchte das Belüften bzw. Kühlen des Getreides automatisieren. Folgende Vorgaben müssen erfüllt werden: Die Lüfter dürfen nur Zeitgesteuert laufen Die Lüfter dürfen nur laufen, wenn die rel. Luftfeuchte nicht zu hoch Die Lüfter dürfen nur laufen, wenn die Außentemperatur nicht zu hoch ist Die Lüfter dürfen nicht laufen, wenn es regnet. Verstellung der rel. Feuchte und Lufttemperatur über das externe Display für jeden Lüfter einzelnt (es sind 2 Lüfter und ein Kühlgerät - also 3 Geräte, die seperat gesteuert werden sollen) Ich habe mir ein Logo Starter Set mit externem Display, einen rel. Luftfeuchte und Temperatrfühler, sowie einen Regensensor von Hygrogens besorgt. Luftfeuchte und Temperatur wird mit einem 0-10 V Signal ausgegeben. Der Schaltschrank ist bereits fertig aufgebaut und es ist alles ordnungsgemäß von einem Studiumskollegen, der gelernte Elektriker ist, verkabelt. Die Fühler und Sensoren arbeiten auch, zumindest kann man mit dem Multimeter die Signalspannungen auslesen. Ich habe mal versucht ein Programm für diese Anforderungen zu schreiben, was auch bei der Simulation auf dem PC funktioniert. Aber wenn ich die Daten auf die Logo lade, funktioniert leider überhaupt nichts. Es wird nichmal irgendein Wert für die rel. Feuchte oder Temperatur angezeigt. Auch die Verstellung der Tempertur und Luftfeuchte über die Displaytasten funktioniert nicht. Vielleicht kann mir hier jemand Helfen oder Tips geben. DateianhangSchaltplan3.zip (82 Downloads) |
12.11.2012 19:05 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, es ist eine Logo 12/24 RCo. Die Sensoren waren an I1 und I2 angeschlossen. Ich habe sie jetzt auf I7 und I8 angeschlossen. Masse der Messwandler und der Logo ist verbunden. Wollte mir nun einfach mal die Werte der Sensoren auf dem Display ausgeben lassen, dies funktioniert leider auch nicht. Ich kann mit dem Multimeter eine Spannung an I7 und I8 messen. Wenn ich den Sensor erwärme verändert sich diese auch. Habe ich einen Fehler in diesem kleinem Programm gemach? gruß Malte Edit: habe gerade bemerkt, dass ich die Spannung der Sensoren auf den Eingängen 1 und 2 ausgeben kann. Obwohl sie an 7 und 8 angeschlossen sind. Dateianhangdisplay.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: gecko1234 am: 12.11.2012 19:11 |
|
Folgen Sie uns auf