07.02.2014 18:20 | |
Beigetreten: 07.02.2014 Letzter Bes: 01.03.2014 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo!!! Ich bin neu hier, und habe auch noch keine Erfahrung mit ner Logo Steuerung. Jetzt wollte ich mal eine ganz einfache Pumpensteuerung basteln, und dazu meine Frage: Wenn ich die simulation ausführe sind Ausgang 3 und 4 sofort da, ist das in der Praxis dann auch so, oder schalten sie dich nicht gleich ein, oder was kann ich da machen das das nicht so ist???? Oder habt iht noch eine andere Idee wie ich das machen kann??? Oder sollte ich die Pumpen noch gegeneinander sperren??? Danke DateianhangPumpensteuerung.zip (48 Downloads) |
07.02.2014 23:40 | |
Beigetreten: 07.02.2014 Letzter Bes: 01.03.2014 Beiträge: 9 Bewertung:
|
So jetzt habe ich das ganze nochmal überarbeitet. Ich weiss nicht ob ich jetzt zu kompliziert gedacht habe. Oder geht es einfacher auch???
DateianhangPumpensteuerung 1.zip (34 Downloads) |
08.02.2014 07:55 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Das wäre ein Vorschlag von mir... |
08.02.2014 07:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Und hier noch das Programm dazu....
DateianhangPumpensteuerung.zip (37 Downloads) |
Folgen Sie uns auf