06.06.2011 16:13 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Hinzufügen möchte ich noch, dass die CP315 nicht nur mit einer, sondern mit drei CPs kommunizieren muss. |
06.06.2011 16:13 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Lumpi2508 Du willst die PN Schnittstelle der 315 fuer die Verbindung benutzen, richtig? In dem Fall geht ISO-on-TCP schon, allerdings nicht wie gewohnt uber NetPro und AG_SEND/AG_RECV, sondern ueber die sogenanten "Offenen Ethernetkommunkation". Anbei sind dreilinks die Dir dabei weiterhelfen sollten und ich hoffe es hiflt: Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede gibt es zwischen projektierten Kommunikationsverbindungen und der offenen Ethernetkommunkation? Wizard zur Erstellung der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation (Open Communication Wizard). Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen? |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.06.2011 06:57 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo fritz, wäre das Ganze auch mit einer projektierten S7 Verbindung, mit der Betriebsart BSEND/BRECEIVE möglich ? M.E.ist die Verbindungsprojektierung dann in der PN CPU doch einfacher, weil man wie gewohnt mit NetPro dort einfach eine Verbindung projektieren kann? Hier ein Link bzgl. BSEND/BRECEIVE und der Datenmengen. Dort ist auch ein Link für ein Beispielprogramm.
|
07.06.2011 09:20 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Voellig richtig Eleu, das waere auf jeden Fallauch moeglich. Es ist dann aber rein technisch eine S7 Verbindung/Kommunikationanstatt der angefragtenISO-on-TCP Vernbindung.
Auch da gebe ich Dir recht. WennDie SPS'en dann auch alle im selben Projekt (oder Multiprojekt) sind, hat es auch noch den Vorteil das dieNetpro konfigurierte Verbindungautomatisch bei den Partner SPS'en erstellt wird. Aufpassen muss man in diesem Fall nur das man die FB12/13 in der 300 verwendet und die SFB12/13 in der 400. |
Cheers |
|
07.06.2011 10:39 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Lumpi2508
BSEND (FB12) und BRCV (FB13) in der 300 BSEND (SFB12) und BRCV (SFB13) in der 400 Beispiel und FAQ's: Wie werden die Kommunikationsbausteine FB12 "BSEND" und FB13 "BRCV" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert? Hinweise zur Verwendung der Systemfunktionsbausteine SFB12 und SFB13 (BSEND/BRCV)
Wenn's Dir um das extra Geld fuer die CP nicht schade ist, wuerde das auch funktionieren. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf