08.03.2018 14:07 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 20.01.2021 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem/ Stolperstein. Ich bin gerade am entwerfen einer Steuerung für meinen Schraubenkompressor, nun möchte ich diesen auf einen Wert von 30% -100% oder von entsprechend 435L/min bis 1450L/min Regeln. Die Variante 30%-100% habe ich bereits erstellt nun weis ich aber nicht ob es möglich ich dies auch für den Wert von 435L/min -1450L/min zu realisieren. Am ende soll per Display Menü zwischen Prozentualer oder Liter-Leistung gewählt werden und diese per Tasten erhöht oder verringert werden. Programm habe ich im Anhang, bisher noch recht Mager von der Funktion. DateianhangSchraubenkompressor.zip (41 Downloads) |
08.03.2018 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2016 Letzter Bes: 20.01.2021 Beiträge: 19 Bewertung:
|
In % Schritten würde ausreichen. |
08.03.2018 15:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.03.2021 Beiträge: 21561 Bewertung:
|
Im Anhang ein Beispiel. Ich habe eine UDF mit eingebracht. In ihr ist der Sollwertsteller. DateianhangSollwert FS04.zip (43 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.03.2018 15:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.03.2021 Beiträge: 21561 Bewertung:
|
Gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf