(4)| 03.03.2009 13:16 | |
|
Beiträge: 163 Bewertung:
|
Hallo, hab mal eine Funktion geschrieben, die (ich denke) dir helfen könnte. Die Funktion gibt die Länge als Anzahl bits zurück (Dateianhang). Der Aufruf sieht dann in AWL so aus:
DateianhangAnyLng.zip (818 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 05.03.2009 07:45 | |
|
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich such eher was wie den AWL Befehl L DBLG nur halt in SCL. |
| 05.03.2009 08:20 | |
|
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Wenn Du einen AWL Befehl dafür kennst, schreib doch einfach eine Funktion in AWL, die Du dann in SCL aufrufst |
| 05.03.2009 13:52 | |
|
Beiträge: 163 Bewertung:
|
Hallo nochmal, wie erwähnt, die Funktion ist eine Abwandlung von mehreren anderen Funktionen, die einer Teileverfolgung in Montageanlagen mit Werstückträger, Transfersystem und Identsystem in Form von Datenträger und SLG stammt. Die Variable "BoolCount" ist ein Überbleibsel, das hier wirklich nicht mehr reingehört Im Anhang ist nochmal eine SCL- Quelle (mit einem FC221)ohne die überflüssige Variable und der Ausgabe der Länge als Anzahl BYTE. Gruß Stefan DateianhangAnyLng.zip (811 Downloads) |
| 06.03.2009 07:21 | |
|
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich muss mir das mal nochmals genauer anschauen. Gruß Markus |
| 24.09.2016 07:08 | |
|
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ist zwar schon einige Tage alt aber funktioniert - mit minimalem Portierungsaufwand - ausgezeichnet (auch auf s7 1500)! DANKE! DateianhangSizeOfAny_S71500.zip (958 Downloads) |
Folgen Sie uns auf