21.05.2019 16:03 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hier ist die HW vom Simatic Manager Ich benutze die Version V5.5 + SP4 |
28.05.2019 06:03 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 22364 Bewertung: (3011) |
Hi, für die Version V2.7 musst du ein HSP installieren, Download hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23183356 Vorher solltest du V5.5 SP4 auf den aktuellen Stand bringen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109737984 Bei Step7 V5.6 is die CP1604 V2.7 bereits im Katalog erhalten. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf