23.08.2010 23:58 | |
Beigetreten: 13.05.2009 Letzter Bes: 21.10.2010 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, Herzlichen Dank! Genau das, was ich gesucht habe! |
24.08.2010 17:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 30.11.2016 Beiträge: 1654 Bewertung:
|
Hallo hefrabani, hallo ring24, wundert mich, dass die Antwort von ring24 genau dass ist, was du gesucht hasst, denn gesucht wurde eine Funktion/Umwandlung einer Spannung in eineFrequenz...?..., "räsentiert" wurde eine Funktion/Umwandlung einer Spannungin ein PWM-Signal, also ein Signal konstanter (bekannter) Frequenz und variabler "ON"-Zeit. ![]() MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.08.2010 21:46 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 30.11.2016 Beiträge: 1654 Bewertung:
|
Hallo hefrabani, das wird schwierig bzw. ggf. nicht möglich, da Spannung unf Frequenz zwar linear, aber der zur Berechnung erforderliche Zusammenhang mit der Periodendauer leiber 1/t also nichtlinear ist. Also als Messumformer ist die LOGO nicht geeignet. Es wäre also ggf. nützlich, deine vollständige Aufgabenstellung zu kennen um dir ggf. Lösungsvorschläge zu machen... Ist der Zusammenhang 0..10 V nach 0..100 Hz zwingend oder ggf. auch ein anderer Frequenzbereich möglich...Ist eine lineare Abbildung der Spannung in den Zeitbereich ggf. ausreichend (PWM-Signal als Wandlungsresultat?... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.08.2010 22:59 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 16.11.2019 Beiträge: 718 Bewertung:
|
Hallo hefrabani, da gab es mal was im englischen Forum von Betel: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/en/Posts/25664 wer sucht der findet! MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
28.08.2010 13:22 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 30.11.2016 Beiträge: 1654 Bewertung:
|
Hallo hefrabani, deine letzten Angaben einer Aufgabenstellung sind etwas ganz anderes als deine Eingangsfrage. Bitte liebe Hilfeersuchende, formuliert eure Anfragenincl. der Aufgabenstellung unmissverständlich, vollständig und prazise, sonst sinddieBeantwortung(en) ggf. gänzlich unzutreffend! ![]() So, nun hat ring24 ja schon einen Beitrag genannt, der etwa in deine Fragestellung geht. Suche mal im englischen Forenteil nach "kWh Logo" und du wirst auch noch einen Beitrag finden, der eine Schaltung von mir beinhaltet, die deine Aufgabe direkt löst. Im deutschen Forum ist dann die Originalquelle zu finden unter 0BA6 - Anwendungsbeispiel zum neuen Block "Analoge Arithmetik" Dateianhang direkt: DEMO_Sensorauswertung_physikalischeGrösse_pro_Zeit_V3 (0BA6).zip Dieser Schaltungsentwurf dient der Integration eines Analogsignales (Dies kann natürlich auch ein Analogsignal sein, dassaus der Differenz zweier Analogeingangssignale "berechnet" wurde). In deinemFall sinn also die beiden analogen Temperatursignaledirekt an einen Block komparator zu legen, auf dessen aktuellen Wert dann per Verweis zugegriffen wird. Über einen Taktgeber werden nun der Analogwert Ax geholt und aufaddiert, wobei angenommen wird, dass sich dieser Analogwert während der Zeitdauer dt der taktgebers nicht ändert. Unter Berücksichtigung der Skalierung des Analogwertes und ggf. weiterer Faktoren wird die Summe der Ax*dt mit einem festen Wert k verglichen. Wird dieser überschritten, dann wird einerseits ein Inpuls erzeugt und in Zählern als Ergebnis gespeichert (z. B. im Sinne x kWhaufintegriert) und andererseits k von der Summe Ax*dt abgezogen... Letztendlich wird nun ein Analogsignal in Portionen (d.h. in Impulsen variabler Frequenz) gemessen! Hilfe zur Selbsthilfe: Liebe LOGO!-Gemeinde, bitte seht in die Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" und die dort angegebenen Links und nutzt diese ausgiebig. Ihr findet für die meisten "Standardaufgabenstellungen" und auch für manch ungewöhnlich erscheinendes Problemgrundlegende Informationen und häufig auch Schaltungsentwürfe. Leider kennen auch diejenigen, die euch ggf. bereitwillig antworten, das dort zusammengetragene Potential häufig nicht (genügend)..... ![]() MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf