11.11.2009 19:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Siemens bezeichnet die LOGO! als Kleinststeuerung, nicht als SPS. Von der obengenannten Definition her wäre aber eine LOGO! eine "SPS". Also wird in deiner Merkmalauflistung noch was fehlen. Ich persönlich schliesse michim großen und ganzen der Meinung von francy86an und sehe die LOGO! nicht als SPS. P.S: warum willst du überhaupt sowas wissen? Wenn du jemanden eine "Siemens-SPS" verkauft hast, dann geh mal davon aus, dass eine LOGO! da nicht akzeptiert wird... |
11.11.2009 20:53 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
ich weiß das wikipedia zu zitieren nicht wissenschaftlicht ist und jeder da reinschreiben kann was er will aber im artikel über die LOGO! steht, dass sieeine SPS ist, da sie als DDC-Modul (Direct Digital Control) gilt. http://de.wikipedia.org/wiki/Logo_(Steuerung) Die Quellen des Autors sehen allerdings doch wissenschaftlich fundiert aus http://www.amk-antriebe.de/produkte_antriebstechnik_steuerungen_kompaktst.asp dort werden Kompaktsteuerungen als SPS bezeichnet |
Zuletzt bearbeitet von: seho am: 11.11.2009 20:57 |
|
Folgen Sie uns auf