(0)| 06.05.2010 19:02 | |
|
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Blue Moderator: Der Megathread "Excel Logo Logger" wird hiermit mal etwas übersichtlicher gestaltet und diese neue Frage wurde in einen neuen Thread umgewandelt. ..................................................... Grundlage ist die Excel Logo Logger Version 7 Doch jetzt kommt mein nächster Gedanke: Meine Logo 0BA6 mit TD setze ich für eine recht komplexe Pumpensteuerung mit unterschiedlichen Sensoren, die mir das Wasser vom Haus fernhält, ein. Sollte hier jetzt eine Störung auftreten, wenn keiner zu Hause sein sollte, dann wäre eine SMS an eine oderbesser - mehrere Mobiltelefone sinnvoll. Ich habe nämlich noch ein Siemens M20-Terminal mit einem Slot für SIM-Karte und Anschluß an einen COM-Port. Nun könnte man doch eine Abfrage in VBA auf bestimmte D- oder A-Merker setzen.Sollte danneineSignalveränderung stattfindenoder ein bestimmter Grenzwert erreicht sein, dann müsste mandoch hierfürdie entsprechendeStörmeldung per SMS über einenzweitenCOM-Portabsetzen können!? Ein Versuchmit Python (aus einem anderen Theard) habe ich bereitsunternommen und bin kläglich gescheitert - leider. Denn hier waren schon die richtigen Ansätze für meinen o.g. Gedanken. Da nun aber auch meine VBA-Kenntnisse sehr, sehr beschränkt sindfehlen mir hier ebenfalls jeglicheGrundlagen um diesen Gedanken umzusetzen und hoffe auf Hilfe. Gruß, Hartmut |
Zuletzt bearbeitet von: sabbelhardy am: 06.05.2010 21:03Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 06.05.2010 20:19um den Mega-Thread "Excel Logo Logger" mal übersichtlicher zu gestalten: gesplittet von /tf/WW/de/Posts/23982#top und umbenannt |
|
| 07.05.2010 18:17 | |
|
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Superbrudi, Hmmm?! Das M20T habe ich schon sehr langer Zeit bei mir liegen und ist noch nie benutzt worden. Selbst über das Hyperterminal habeich es noch nie angesprochen. Mit meinen Programmierkenntnissen ist es auch noch nicht weit bestellt, abertrotzdem möchte ich alles versuchen diese kleine schwarze Box zum Laufen zu zwingen. Das einzige was ich zur z.Zt. habe ist eineSammlungzum M20T (siehe Anlage). Ich hatte, wie schon mal erwähnt, eine Variante mit Python aus einem anderen Thread "Logo! Datenlogger" versucht. Hier war das Einlesensuperschnell und eine gute Übersicht der Werte möglich.Hier gab es auch eine Möglichkeit zum senden von Email oder SMS. Doch ein Einbinden meines Modems ist mir nicht gelungen - leider. Nun hoffe ich aufsprudelnde Ideen und Hilfe aus diesem Forum. Gruß, Hartmut Dateianhangm20_binder.zip (342 Downloads) |
Folgen Sie uns auf