27.01.2017 17:21 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Die totale zeit ist nicht imfrage In anhang ein beispiel (Sie mussen selbst die richtige zeiten einstellen). Das programm begint mit ein start-warte zeit, dan ein zeit offen laufen und dan ein/stop bis zum ende der schieber. Dan stop, warte und zuruck. Als die schiebe zuruck is kan eine neu start bekommmen Dateianhangmest.zip (53 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.01.2017 18:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076)
|
Hallo Reform, hier ein Vorschlag von mir. I1 steht im Programm stellvertretend für das Ereignis, welches die Intervallschaltung auslösen soll. Du kannst die Parameter über das Display ändern. Leider kann man die Gesamtzeit nicht im Format m:s eingeben, sondern in Sekunden. DateianhangIntervall_Förderschieber_0BA6.zip (69 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.01.2017 13:20 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Ich werde das mal versuchen aufzuspielen und dan werde ich mich wieder Melden. Das hätte ich nie geschaft, herzliches Dankeschön und ein schönes Wochenende |
28.01.2017 13:21 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Herzlichen dank für dein Programm, leider habe ich nur den Eingang I1 sonst müsste ich die Steuerung abändern. Schönes Wochenende |
02.02.2017 22:00 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo Dein Programm funktioniert TOP Herzlichen Dank für deine Hilfe |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.02.2017 06:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076)
|
Und ein herzliches Danke für dein Feedback. |
Folgen Sie uns auf