16.12.2009 14:43 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen HabeTemperaturgesteuerte Speicherendladung über Mischerzusammen gestellt, nun fehlen noch ein paar feinheiten. Komme aber nicht auf die Lösung, ist sicher ganz einfach. Aufgabenstellung: Habe eine WW-Speicher der über einen Kamin unabhänig von der Heizung geladen wird. und soll diese Wärme bei Bedarf autom.(I 1) oder per Hand (I 2) zur Wärmepumpe übertragen werden.Wenn keine Wärme im Speicher ist und trotzdem Wärme angefordert wird ein Heizstab aktiviert. Der Wärmebedarfim Speicher soll aber nur abgerufen werden wenn der Speicher eine mind. Temp. (AI 1) hat, die Mischeransteuerung wird über den Vorlauffühler (AI 2) gesteuert. Der autom. Betrieb soll Vorrang vor Hand haben und in Hand soll der Heizstab nicht aktiv werden. Benötige einen schubs in die richtige Richtung.Mit der Vorrangschaltung habe ich ein wenig Probleme!! Habe meien Schaltung mit angehängt. Wäre dankbarüber jedeMenge Infos. gruß wafter DateianhangTemperaturgesteuerte Speicherendladung über Mischer.zip (146 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 16.12.2009 17:34 |
|
16.12.2009 19:19 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hab noch ein wenig daran gebastelt, die Vorrangschaltung sollte jetzt funktionieren. Kann mir jemand noch ein tip geben wie ich eine Ausschaltverzögerung einbaue damit der Mischer zufährt. Muss aber in allen eventualitäten funktionieren, Hand und Auto AUS, Speicher Temp. unter Einschaltwert. Die Temperaturwerte stimmen noch, damit das beim Simulieren schneller geht. Vielleicht fällt nocheinem eine gute Idee ein die man einbauen könnte. DateianhangTemperaturgesteuerte Speicherendladung über Mischer 1.zip (134 Downloads) |
Folgen Sie uns auf