31.10.2010 13:51 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Jens So in etwa ?? gruss pepp Dateianhangtemp2.zip (112 Downloads) |
31.10.2010 14:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo bomberdo, also die von dir angegebene/herausgesuchte Filterschaltung muss erst noch ergänzt werden, damit sie auch Nachkommastellen anzeigen kann. Besser du verwendest die im Dateianhang hier bereits an deine Angaben angepasste Schaltung. lediglich die Blöcke mit blauer Schrift sind an eine Anwendung anzupassen. Die Schaltung berechnet aus jeweils n Messwerten (im Takt von "timebase") die Mittelwert. Dieser wird für die Dauer der Berechnung des nächsten Wertes gespeichert....Im Beispiel habe ich n = 10 gesetzt! MfG Betel
DateianhangDEMO_periodische_Mittelwertbildung_V3x (0BA6).zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 31.10.2010 14:07Ergänzend zur Filterung per Schaltung, solltestdu mal alle Kabel und Steckverbindungen prüfen. Auch kann es sein, dass der von dir verwendete einfache Messwandler für die schwankungen verantwortlich ist. n musst du nun an deine Bedürfnisse anpassen... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.10.2010 17:49 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Jens Analogverstärker B010 Mean gruss pepp |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.11.2010 17:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Kondensator parallel zum Fühler wird beim neuen RTD-Modul schwierig, das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht mit dem Goldcap (5,5V / 1F), den ich vorher am PT100-Modul verwendet hatte. Das wird wohl am Modul liegen, da das neue RTD-Modul den Fühler mittels Impulsstrom erkennt. Also kein permaneter Strom wie beim PT100-Modul. Info's auch im neuen Handbuch, bei den tech. Daten. |
Folgen Sie uns auf