16.07.2021 10:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Im Vergleich zu S7-300/400 gibt es bei S7-1200/1500 weniger Kriterien, die zum Betriebszustand "STOP" führen. Durch die geänderte Konsistenzprüfung im TIA Portal kann der Betriebszustand "STOP" bei den Steuerungen S7-1200/1500 in den meisten Fällen schon im Vorfeld ausgeschlossen werden. Die Konsistenz von Programmbausteinen wird schon beim Kompilieren im TIA Portal geprüft. Diese Vorgehensweise macht die S7-1200/1500 Steuerungen "fehlertoleranter" als ihre Vorgänger. Vorteile: Es gibt nur drei Fehlersituationen, die die S7-1200/1500 Steuerungen in den Betriebszustand STOP versetzen. Dadurch ist das Fehlermanagement übersichtlicher und einfacher zu programmieren. Eigenschaften: (siehe Sceenshot) Fehler OBs:
Zusätzlich wird bei jedem Fehler automatisch ein Eintrag im Diagnosepuffer erstellt. Anmerkung: Bei S7-1200/1500 Steuerungen gibt es noch weitere programmierbare Fehler-OBs (Diagnosefehler, Baugruppenträgerausfall, usw.).Weitere Information über die Fehlerreaktionen von S7-1200/1500 befinden sich in der Online Hilfe des TIA Portals unter "Ereignisse und OBs" ("Events and OBs"). Das Thema "Standardisierung Allgemein" mit vielen weiteren Infos ist hier im Forum enthalten. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/16/2021 10:20:56Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/16/2021 10:25:13 |
|
Folgen Sie uns auf