09.03.2014 19:29 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 6838 Bewertung: (1359) |
Michi070166 schrieb: Hallo, wie kann ich zum Beispiel nach einem Optimierungslauf die Daten die ich online in der Parametrieroberfläche nach offline in den DB speichern? Oder da ich die Optimierung auch im Zyklus starte möchte ich auch gerne den TechnologieDB von online nach offline kopieren? Also ich meine nicht diese Save und Undo geschichte am Baustein. Unter dem Simatic Manager gabs da so eine Diskette zum drauf klicken Hallo, Es ist möglich, TCONT_CP innerlich speichern optimierten Parametern. Für diese Funktionen werden STATIC Daten wichtig. Lesen Sie die FAQ für eine tipp (STEP 7).Versuchen Sie das Für TIA Portal. Viel Spaß! HD Hoßeini |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf