12.03.2021 15:51 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo Ella Vielleicht hilft das Gruß Quirin DateianhangSignalumleitung.zip (226 Downloads) |
12.03.2021 17:56 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo Ella-68 Sorry, ich hatte am Block B002 eine Negierung vergessen. Mit der Version_2 müsste es zuverlässiger funktionieren. Gruß Quirin DateianhangSignalumleitung_3.zip (190 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/15/2021 16:50:17Anhang aktualisiert |
|
13.03.2021 14:42 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo Ella_68 Jetzt, wo du dein Problem genauer beschrieben hast, wird mir klar worauf du hinaus willst. Im LOGO! Forum / Projekte / Thema: "3 Kompressoren durch Druckschalter schalten" habe ich bereits eine Kompressoren-Steuerung vorgestellt, ( Beitrag: 4 Kompressoren über analogen Drucksensor) die ziemlich genau das macht was du vermutlich brauchst. Schau das bitte mal an. Mein Programm "Signalumleitung" ist quasi ein Abfallprodukt davon. Ich füge noch zwei weitere Programme als Anhang hinzu, die in die gleiche Richtung zielen. Beachte dabei dass beim Zu- und Wegschalten der Kompressoren Verzögerungen eingebaut sind, die eine zu hohe Einschalthäufigkeit verhindern. Wobei das Programm: " 4 Kompressoren über Kontakt-Manometer" die bessere Lösung als das Programm: "3 Kompressoren über Druckschalter" ist. Weil die Spanne zwischen Min- und Max-.Druck kleiner (optimaler) bleibt, und es gibt nur zwei definierte Schaltpunkte. Druck zu nieder, oder Druck zu hoch. und genau zwischen diesen Punkten spielt die Musik. Ich hab dich jetzt zugequatscht, aber vielleicht ist etwas brauchbares darunter, Gruß Quirin Dateianhang3Kompressoren über Druckschalter.zip (239 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/13/2021 15:50:12 |
|
13.03.2021 17:23 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo Quirin, Das mit den Kompressoren ist nur ein Beispiel. Zum einen weil es ein gern genommenes Thema ist, zum anderen lassen sich Sachverhalte vielleicht einfacher erklären. Deine Programmes sind recht aufschlußreich. Vor allem woher die "wilde" Zuweisung der Ausgänge herrührt . Übrigens schöne Arbeiten ! . In der Zwischenzeit hab ich es auch mal mit Zähler versucht. doch irgendwann kommt der Punkt wo die "Katze sich in den Schwanz beißt" . Um die Funktion zu verdeutlichen habe ich mal die Erwartungen zurückgeschraubt und es mit 3 Kanälen umgesetzt. Das ist einfacher zu händeln. Das angehängte Programm ist in keiner weise optimiert. Es soll hauptsächlich die Funktion mit drei Kanälen verdeutlichen, auf die ich bei vier Kanälen hinaus will (wenn überhaupt umsetzbar). Für die ausdauernde Hilfe möchte ich mich nochmals bedanken Gruß Ella_68 Ups ! Da hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen . DateianhangAusfallumleitung 2d.zip (224 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/13/2021 19:34:19Programm ausgetauscht |
|
Folgen Sie uns auf