09.02.2009 07:48 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (3) |
Hallo Hasenrupfer, ich habe Dir mal meine Steuerung drangehängt. Einige Anmerkungen hierzu: - Das Zeitthema ist insofern unkritisch, wie Du bereits erkannt hast, da der Motor ja durch die Endlagenschalter abgeschaltet wird. Ein paar Sekunden Reserve schaden da nicht, helfen aber z.B. im Winter, wenn das Tor etwas schwergängiger sein sollte. - Ich habe - neben der Druckleiste - auch noch eine Lichtschranke und ein Lichtgitter zur Absicherung eingesetzt. - Die Steuerung ist in dieser Form - mit diversen Erweiterungen - seit fast einen Jahr im produktiven Einsatz und hat sich - zumindest bei mir - bewährt und funktioniert tadellos. - Die Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranke, Lichtgitter, Druckleiste) sind so eingebunden, dass beim Ausfall einer Komponente das Tor stoppt (Ruhestromprinzip), damit wäre auch ein Leiterbruch überwacht. Ich habe den Motor über zusätzliche externe Relais geschaltet, da ich nicht das Risiko eingehen wollte, die internen Relais der Logo zu malträtieren (Induktive Last Motor). Schaus Dir einfach mal in Ruhe an - wenn Fragen sind, dann frage ;-) Grüße Leone Dateianhangforum_rolltor_v701.zip (467 Downloads) |
Folgen Sie uns auf