25.11.2012 15:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein paar Ansätze dazu. Da das aberschon oft Thema war, sollte dir die Suche weiterhelfen! DateianhangMehrfachtaster.zip (182 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.11.2012 20:57 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal! Problem gelöst! Danke! |
25.11.2012 22:34 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo! Ja, sorry, mach ich glatt! Ich arbeite nur noch an der Kosmetik! Grüße Jens DateianhangLampensteuerung.zip (120 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.11.2012 00:15 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ich habe mal den Augenbrauen-Zupfstift rausgeholt und ein bißchen geschminkt... Die 4 OR-Glieder vor den Ausgängen können eingespart werden (4 Funktionsblöcke). Die Speicherung der Flankenauswertung des Tasters wird nur einmal benötigt ( 3 x 3 Funktionsblöcke). Ingesamt 13 Funktionsblöcke eingespart. Belegung Programmzeilenspeicher vorher: 476 Belegung Programmzeilenspeicher nachher: 260 Aber Dein Grundkonzept ist schon i.O. Dateianhang4 Lichtbänder mit einem Taster für Ein und Aus.zip (104 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 26.11.2012 00:25Edit2: Die Einschaltverzögerung für den Zentral-Aus habe ich auf 0,95 Sekunden reduziert, weil ein längeres Betätigen des Tasters ohne eingeschaltetes Lichtband 1 (oder Lampe 1) bei den von Dir eingestellten 2 Sekunden zum Einschalten des Lichtbands 1 (oder Lampe 1) führen würde mit einem Ausschalten des selbigem nach dem Ablauf einer weiteren Sekunde. Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 26.11.2012 00:18Anhang vergessen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.11.2012 07:55 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Man kann noch einen Block einsparen, wenn man nach der Flankenauswertung statt RS-Speicher und Einschaltverzögerung eine speichernde Einschaltverzögerung nimmt. Dateianhang4 Lichtbänder mit einem Taster für Ein und Aus(2).zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf