15.12.2016 16:23 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Das in der LOGO ist klar, aber wie teilt man dann diesen Wert in Teslascada durch 10? Ciao Stefan |
16.12.2016 09:17 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Hallo, setz mal im Tag bei Scaling Raw minimum auf -500 und maximum auf 1000 und dann EU minimum -50 und maximum +100 um eine Division durch 10 zu erreichen und der anzuzeigende Wert dann -50.0° ... + 100.0° wird. Ich habe die Teslascada-Datei angehängt, ist eine reine Textdatei mit spezieller Endung Ciao Stefan DateianhangPoolTeslascada.tsp2.txt (138 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf