02.01.2019 17:28 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
wenn´s auch SMD sein darf: Kurzschlusssicherer Transistortreiber der LOGO .... BTS 4140N |
04.01.2019 12:10 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Auf der Sensorseite steht so viel Müll. Ich hab so einen Ähnlichen zu Hause, der hat einfach einen Open Kollektorausgang. Er schaltet also den Minus. Wenn du den Sensor und die Logo mit 12V betreibst, brauchst du da nur einen 10k Widerstand vom Ausgang gegen + schalten und ebenfalls vom Hallsensor ausgang zu einem Eingang der Logo |
Folgen Sie uns auf