18.09.2017 14:50 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich wechsel meinen Arbeitgeber und daher muss ich mir nach eigenen ermessen aussuchen welche Software ich brauche. Und ich könnte dabei Hilfe gebrauchen und wollte mal nachfragen, ob mir Jemand anraten kann was ich brauche. Es geht um: Siemens S-300, S-400 und Panels. Also in der Theorie WinCC und Step 7 V5.6. Also müsste es ja Prof sein oder? Die Firma wird so schnell nicht aufrüsten auf TIA weil sie keine 1200 bzw 1500 besitzen, aber da Sie einen Roboter momentan in Planung haben müsste dieser mit einer 1500 sein. Aber Nachrüsten müsste ja nicht viel mehr kosten, oder? beziehungsweise ist der Adapter Windows 10 fähig? (PC ADAPTER USB A2 - 6GK1571-0BA00-0AA0) Gruß Timo |
Zuletzt bearbeitet von: TimoSkerra am: 18.09.2017 14:59:06 |
|
09.11.2017 19:28 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4098 Bewertung: (193) |
Neue Frage von TimoSkerra wurde in ein separates Thema mit dem Titel Fragen zur Migration auf TIA V14 und zur Lizens gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf