19.04.2013 16:18 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Marco, was meinst du mit EPROM Tausch? Das EPROM ist ein steckbares Speichermodul auf der Frontseite. |
22.04.2013 10:10 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Marco, in diesem Handbuch gibt es in Kapitel 13 die Beschreibung wie die Globaldatenkommunikation funktioniert. In Kap. 14.7 steht wie die Globaldaten übertragen werden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18652631 Das Handbuch ist zwar für S7 V5.4, aber ich denke das funktioniert bei anderen Versionen genauso. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
22.04.2013 12:47 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Marco, und wo ist jetzt noch das Problem? Beim Laden kommt ein Auswahlfenster, da kannst du auswählen in welche Steuerung die Daten geladen werden sollen. Die gewünschte CPU auswählen und OK bestätigen. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf