24.06.2021 15:31 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 3122 Bewertung: (488) |
Hallo AutoGen_6423590, Dein Link führt zur Siemens Industry Mall, dem Katalog- und Bestellsystem für Automatisierungs- und Antriebstechnik. Das ist im Prinzip schon ein richtiger Weg. Allerdings ist dieser Weg Firmen-Kunden vorbehalten. Solltest Du ein Privatkunde sein, so müsstest Du den Weg über den Handel gehen. Hier gibt es beispielsweise die Möglichkeit über Conrad Electronic. Vor einer Bestellung sollte überlegt werden, welche Funktionen benötigt werden bzw. welche Geräte projektiert werden können. Dein Link führt zu SIMATIC STEP 7 Basic V16. Damit können nur Geräte der S7-1200 Familie sowie Basic Panels projektiert werden. Außerdem gibt es mit der V17 bereits eine neuere Version. Die Preise sollten sich auch im freien Handel nicht sonderlich erhöht haben. In der Lieferfreigabe TIA Portal V17 finden sich Informationen zu den Produkten der aktuellen Version. Am Anfang des Beitrages sind Links zu den Lieferfreigaben der einzelnen Produkte und dort finden sich üblicherweise Bestellinformationen (als Excel-Datei). Bei weiteren Fragen zu den Möglichkeiten wird Dir hier im Forum gerne geholfen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.09.2021 16:22 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (11)
|
Hallo
SIOS-Forum-Community, Zur besseren
Übersichtlichkeit werden wir die Themen in getrennten Beiträgen behandeln. Wir bitten
HMI-Themen in der "Wunschliste TIA Portal V18…2x (HMI Vor Ort Bedienung)" zu posten, um die Themen
besser differenzieren zu können. Die nachfolgenden Themen konnten wir bisher validieren. Weitere Themen folgen im nächsten Beitrag.
@Pikador
Mit freundlichen Grüßen |
24.09.2021 10:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Zur besseren Übersichtlichkeit werden wir die Themen in getrennten Beiträgen behandeln. Die nachfolgenden Themen konnten wir bisher validieren. Weitere Themen folgen im nächsten Beitrag.
SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
22.10.2021 09:48 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Zur besseren Übersichtlichkeit werden wir die Themen in getrennten Beiträgen behandeln. Die nachfolgenden Themen konnten wir bisher validieren. Weitere Themen folgen im nächsten Beitrag.
Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
26.12.2021 02:46 | |
Beigetreten: 06.03.2015 Letzter Bes: 19.08.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hallo, ich kämpfe derzeit mit den Funktionalitäten des TIA-Portals rund um lokale/globale Bibliotheken, Version Control Interface, Anbindung an GIT usw. Vielleicht habe ich ja die falsche Herangehensweise, aber es gelingt mir nicht, dass ich sämtliche Objekte vernünftig versionieren und auch entsprechend hochrüsten kann. Ein erster Versuch mit einer lokalen Bibliothek offenbarte massive Schwächen:
Mit viel Freude nahm ich zur Kenntnis, dass externe Version Control (VCI) in TIA Einzug gehalten hat und fand auch ein, wie ich finde brauchbares "How-To"-Video auf Youtube. Der Frust kam dann mit dem ersten Versuch, das mit dem eigenen Projekt umzusetzen: ich hatte in der lokalen Bibliothek versionierte Datentypen! Die zigfache Fehlermeldung "Das Objekt ... kann aus folgendem Grund nicht exportiert werden: Der PLC-Datentyp ist eine Typinstanz. Export nicht möglich...." lies mich entnervt aufgeben. Wunsch:
Und wenn ich schon dabei bin: generelle GUI-Wünsche
Und hier noch funktionale Anregungen:
Etwas verlassen fühle ich mich immer bei einer neuen Version bzgl. derer neuen Funktionen:
Sehr verärgert hat mich übrigens die "Lizenzierungs-Mentalität" von Siemens bezüglich "Erweiterungen/Optionspaketen". Warum benötige ich eine Lizenz zusätzlich zu TIA Professional um in Startdrive einen Abnahmetest durchführen zu können. Im Starter ging das noch so. Zumindest ein kostenloses Upgrade einer Lizenz aus V16 nach V17 hätte mir eine Menge Ärger / Inbetriebnahmeverzögerung erspart. Muss denn jede Kleinigkeit wiederholt lizensiert werden? Goldgräberstimmung oder was? Das Gesamtpaket ist doch teuer genug. Ich favorisiere hier den Ansatz, das Geld mit der Hardware zu verdienen. Vielen Dank p.s.: steht schon ein ungefähres Datum für V18 im Raum? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.02.2022 15:21 | |
Beigetreten: 07.05.2021 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 24 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen, ich vermisse ja Enumerationen (Enums) , wie sie in vielen anderen Hochsprachen (z.B. VB, C#) oder auch in TwinCAT zu Verfügung stehen. Damit lassen sich Programmierfehler durch falsche Wertzuweisungen vermeiden und die Lesbarkeit vom Code wird gleichzeitig deutlich verbessert. Momentan kenne ich nur die Möglichkeit, sich mit Konstanten zu behelfen. Besser als nichts - aber eben lange nicht so gut wie richtige Enums. Gruß, |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
29.03.2022 11:04 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Zur besseren Übersichtlichkeit werden wir die Themen in getrennten Beiträgen behandeln. Die nachfolgenden Themen konnten wir bisher validieren. Weitere Themen folgen im nächsten Beitrag.
Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 03/29/2022 11:04:47 |
|
11.05.2022 12:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, Zur besseren Übersichtlichkeit werden wir die Themen in getrennten Beiträgen behandeln. Die nachfolgenden Themen konnten wir bisher validieren. Weitere Themen folgen im nächsten Beitrag.
Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
09.09.2022 11:59 | |
Beigetreten: 26.04.2017 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Keyboard shortcut for: GoTo-->Network/Line Thx, D |
13.09.2022 09:16 | |
Beigetreten: 09.09.2019 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Enums Was mir im TIA fehlt sind Enums. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.09.2022 07:08 | |
Beigetreten: 01.09.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (6) |
Bitte, bitte ENUMs |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
06.10.2022 08:15 | |
Beigetreten: 24.06.2021 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Es würde einige Zeit ersparen, wenn die HMI Bild Navigation Projektierung optional einfacher gestaltet ist. Mein Verbesserungsvorschlag wäre es eine Art optionale Baum-Struktur für HMI Bilder zu schaffen. Jedes Bild in dieser Struktur hat eine Bildnummer, es gibt keine doppelten Bildnummern. Die Bildnummern werden automatisch zugewiesen, sobald man das Bild in der Struktur hinzufügt. Die Bildnummern ändern sich nicht, auch wenn ein Bild gelöscht wurde außer man ändert die Bildnummer manuell. Das Startbild wäre am Anfang und von dort aus Verzweigungen zu den nächsten Bildern. Bei Festlegung von einem anderem Startbild, muss das korrekte Startbild dort eingefügt werden. Die Bildanordnung sollte mit Drag&Drop oder ähnlich geschehen, um es einfach zu halten. Es können auch Bilder von anderen Zweigen untereinander verzweigt werden. Die Schaltfläche für den Übergang zum nächsten Bild in dem Zweig werden entweder zwischen jedem Bild zugewiesen oder man kann eine allgemeine Schaltfläche angeben, welche für die ganzen Folge Übergänge in diesem Zweig gilt, außer für Verzweigungen, dort muss wieder für die Bilder die Schaltfläche zugewiesen werden. Die Schaltflächen Zuweisung erfolgt über den Objekt Namen der Schaltlfäche, falls ein Bild in der Struktur eine Schaltfläche mit diesem Objekt Namen nicht enthält kommt eine Warnungmeldung beim Übersetzen. Zu diesen Bildern kann man auch direkt wechseln mit dem Ereignis AktiviereStrukturBildMitNummer (enthält Feld für "Struktur Bildnummer"). Alle Bilder, welche nicht in dieser Strukturübersicht eingefügt wurden bleiben von diesen Sachen unverändert. Edit: In Thema Wunschliste TIA Portal V18…2x (HMI Vor Ort Bedienung) für alle TIA Portal User mit kreativen und konstruktiven Ideen kopiert. |
Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/06/2022 08:22:15Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/06/2022 08:23:01Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/12/2022 14:07:33Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/12/2022 14:10:42 |
|
06.10.2022 10:23 | |
Beigetreten: 24.06.2021 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Vorschlag Bitbox: Die Form der Bitbox ist verstellbar und die Positionierung der Bits kann man bestimmen entweder von oben nach unten oder von links nach rechts. In dieser Bitbox wählt man zuerst einer der Bitfolgen (Byte, Word, DWord, LWord) aus, durch die Auswahl werden die 8 Bit / 16 Bit / 32 Bit / 64 Bit zur Umbenennung freigegeben. Die Variable der verwendeten Bitfolge legt man im Projekt fest. Durch Klicken der Checkbox des Bits wird dieses Bit in der Variable gesetz / rückgesetzt. Die Form der Bit Anzeige Box ist verstellbar und die Positionierung der Bits kann man bestimmen entweder von oben nach unten oder von links nach rechts. In dieser Bit Anzeige Box wählt man zuerst einer der Bitfolgen (Byte, Word, DWord, LWord) aus, durch die Auswahl werden die Zuweisungen der 8 Bit / 16 Bit / 32 Bit / 64 Bit freigegeben. In den Eigenschaften der Bit Anzeige Box kann man die Anzeigeart der Zustandanzeige bestimmen entweder 0 und 1 oder einer grafischen Darstellung mit Punkt sichtbar und Punkt unsichtbar. Außerdem kann man hier die Farben des Hintergrundes bei gesetzt und nicht gesetzt bestimmen. |
Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/06/2022 10:25:19Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/12/2022 10:19:32Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/12/2022 14:09:54Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/12/2022 14:11:20 |
|
07.10.2022 08:53 | |
Beigetreten: 24.06.2021 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Bei der Programmierung, welche ich mache, verliert man viel Zeit an der HMI Programmierung, daher wäre es gut, wenn die HMI Projektierung stark vereinfacht / verbessert wird. Vorschlag HMI Offline Vergleich: Offline Vergleich zwischen zwei HMI, ähnlich wie SPS Vergleich. Vorschlag HMI optionales synchroniseren von Änderungen: Bei Projekten mit mindestens zwei HMI, welche die gleichen Bilder, usw. haben, wäre es gut, wenn es eine optionale Synchronisation von Änderungen geben würde. Natürlich sollten "Gerätekonfiguration", "Runtime-Einstellungen", "HMI-Variablen" und "Verbindungen" davon ausgeschlossen werden, sonst kann dies unnötig zu Fehlern und Mehraufwand führen. |
Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 10/12/2022 14:13:50Zuletzt bearbeitet von: Draka_22 am: 07/03/2023 08:57:42 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
19.10.2022 11:36 | |
Beigetreten: 18.09.2018 Letzter Bes: 04.09.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
- Integration von HMI PRO CS wäre mal nicht schlecht - Dark Mode - Performance |
Folgen Sie uns auf