16.03.2015 21:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197) |
Korrekte Feststellung. Ist nun mal so, die Zähler der Logo zählen nur im positiven Bereich. |
17.03.2015 22:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hier würde das gepostete Programm Aufschluß geben! |
18.03.2015 20:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal eine Minimalvariante nach deiner Beschreibung. Über I1 werden beide Zähler hochgezählt. Der zweite Zähler hat beide Schaltwerte bei 10 und am Ausgang einen Merker. Dieser führt das 1-Signal bei erreichen des Wertes 10 auf den R-Eingang zurück und setzt den Zähler auf 0 zurück. Wichtig dafür ist der gleiche Wert bei Ein und Aus im Zählerbaustein. Der Resetimpuls kann dann zur Eventauslösung genutzt werden. DateianhangEventzähler.zip (110 Downloads) |
18.03.2015 20:50 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, jetzt wie angedroht mein Pogramm. vielen dank an Motmonti, genau so habe ich es gemacht. Das Problem wenn man mehr als 10 Stellen rückwärts zählt findet man den vollen 10er nicht wieder. Das ist wirklich gut, es veranschaulicht mein Problem besser und einfacher als es mein Anhang kann. Aber so oder so, ich habe keine Idee mehr gescheige ein Lösung DateianhangZählerproblem.zip (120 Downloads) |
Folgen Sie uns auf