22.09.2020 11:22 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.02.2021 Beiträge: 2071 Bewertung:
|
Lege einfach eine Beobachtungstabelle an und füge darin die benötigten Ein- und Ausgangs- Bytes/Wörter/Doppelwörter an. Wenn Du willst, kannst Du die auch in einem Trace aufzeichnen, wenn Du taktgenau sehen willst, was passiert. Die verwendeten E/A-Adressen findest Du unter "Geräte & Netze". Das erste deiner Bilder sollte dies schon zeigen. Wenn Du einen PLC Datentyp mit der Struktur deiner Telegramme anlegst, und auf die entsprechenden E/A Adresse legst, kannst Du auch auf einzelne Werte darin symbolisch zugreifen.(siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109482396) Bei der S7-1200 und S7-1500 sind DPRD_DAT und DPWR_DAT nicht mehr notwendig, die Konsistenz der Daten ist auch über das Prozessabbild sichergestellt. |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.09.2020 16:10 | |
Beigetreten: 30.03.2017 Letzter Bes: 23.02.2021 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Hilfestellung!! |
Folgen Sie uns auf