12.01.2020 19:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Analog-MUX ist das Zauberwort. Benötigst du ein Beispiel? |
12.01.2020 19:11 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.05.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Bitte, habe es nicht hinbekommen! |
|
|
12.01.2020 19:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Mit I1 schaltest du zwischen AI1 und AI2 um. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.01.2020 20:41 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.05.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Danke, jedoch bring ich das bei mir nicht hin....., das mit dem "umschalten" dass die unterschiedlichen Werte übergeben werden will nicht.... Danke,Thomas DateianhangHeizung Platte und Kasten_2020_01-12_V3.zip (90 Downloads) |
|
|
12.01.2020 20:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Würde ich dir gerne.... Aber ist kenne dein Kriterium für das Umschalten nicht. |
12.01.2020 21:05 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 25.05.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
mit I1 und I2 starte ich jeweils eine Heizperiode mit unterschiedlichen Zeiten. 15 min vor Ablauf der Zeit soll sich die Absaugung dazuschalten, jetzt realisiert über NAI1 und NAI2 (da fällt mir auf, ich hab mich im Titel verschrieben...) und je einen nachgeschalteten analogen Schwellwertschalter. Die Frage ist, ist es möglich die beiden NAIs auf nur einen Schwellwertschalter zu führen? Danke, Thomas DateianhangHeizung Platte und Kasten_2020_01-12.zip (78 Downloads) |
|
|
12.01.2020 21:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Das hättest du mal von Anfang an so beschreiben sollen. Du weißt, was du willst, ich nicht. Ich kann nur anhand deiner Beschreibung helfen. Erst einmal etwas zum MUX. Der MUX hat einen Freigabeeingang und zwei Steuereingänge. Ist der Freigabeeingang (EN) auf 0, gibt der MUX den Wert 0 aus. Ist der Freigabeeingang (EN) auf 1, werden je nach Zustand bis 4 verschiedene Werte ausgegeben, welche referenziert werden müssen. Du musst einmal über einen Steuereingang die Restzeit von Programm 1 durchschalten, über den anderen Steuereingang die Restzeit von Programm 2. Manchmal hilft es auch, wenn man sich die Hilfe zum jeweiligen Block durchliest. Block markieren und F1 drücken. Im Anhang das angepasste Programm. DateianhangHeizung Platte und Kasten_2020_01-12_V4.zip (80 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf