10.12.2019 23:15 | |
Beigetreten: 10.12.2019 Letzter Bes: 03.02.2020 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo ixo65, nein das ist für keine Zwischenprüfung. Ich habe eine kleine Gärtnerei und möchte mir eine Maschine für die Produktion bauen. Maschinenbautechnisch habe ich kein Problem. War >15 Jahre als Konstrukteur in dem Bereich tätig. Aber Logo technisch bin ich nicht so gut drauf. Im Anhang habe das Programm. DateianhangProgramm1.lsc.zip (7 Downloads) |
11.12.2019 08:08 | |
Beigetreten: 10.12.2019 Letzter Bes: 03.02.2020 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Ella_68, Skizze habe ich auf die Schnelle keine. Aber im Grunde so eine Maschine wie in diesem Video YouTube Video Aber ich kann keine Standardmaschine verwenden da diese von den Abmessungen usw. nicht passt, und ein Sonderbau für uns zu Teuer wäre. |
11.12.2019 17:11 | |
Beigetreten: 10.12.2019 Letzter Bes: 03.02.2020 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, anbei das geänderte Programm. Es entspricht jetzt genau der Beschreibung. Der Stempel hat nur 1 Endschalter wenn er oben ist. Genau. Die Lichtschranke hält das Band an. Der Ablauf ist wie folgt. Die Pflanzenplatten werden mit Substrat gefüllt und kommen aus einer Maschine. Anschließend werden Sie vom Band der Bohrstation (Neue Maschine) aufgenommen. Das Band läuft bis die Pflanzenplatte die Lichtschranke auslöst. Anschließend soll der Stemple 1x nach unten und dann wieder nach oben fahren bis zum Endschalter. Dann soll sich das Transportband wieder einschalten bis die nächste Pflanzplatte kommt. DateianhangProgramm2.lsc.zip (6 Downloads) |
11.12.2019 20:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.01.2021 Beiträge: 20977 Bewertung:
|
Im Anhang eine mögliche Lösung.
DateianhangBohrstation_0BA8.Standard.zip (8 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.12.2019 20:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.01.2021 Beiträge: 20977 Bewertung:
|
Hallo SchauHans, gern geschehen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf