(0)| 02.10.2014 12:14 | |
|
Beiträge: 8 Bewertung:
|
OK damit kann ich Dienen: -Hardware: Client->6ES7 315-2EH14-0AB0 /Firmware V3.2 Server ->ist Ein Janitza UMG 96RM-EL ModbusWizard V1.4.1 Simatic Modbus/TCP PN CPU // V2.6 // R2.6.0.0 // V2.6.0.0 Step 7 V5.5 Die Verbindung zu den Geräten ist über W-Lan. Ich lese die Daten von dem UMG in die SPS. Bei einem Kurzunterbrecher (z.b:Gewitter) bricht die Verbindung ab und kommt auch nicht mehr zu stande. Wenn ich die CPU auf Stop setze und dann wieder auf Run funtioniert wieder alles. DateianhangProgramm.zip (512 Downloads) |
| 14.10.2014 10:40 | |
|
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Wüstenräuber, hier mal ein kleiner Mitschnitt mit Wireshark. Kann aber da nicht wirklich was rauslesen. IP der SPS ist 192.168.1.211 IP vom Wireshark und Visu Rechner ist 192.168.1.160 IP Janitza UMG96RM 192.168.1.190 ->Verbindung über Wlan IP Janitza UMG511 192.168.1.191 ->Verbindung über Wlan IP Janizta UMG96RM 192.168.1.192 ->Verbindung über LWL CONN_ESTABLISHED = 0 Jetzt werde ich mal ein UMG neu Starten und warten was passiert. Gruß Danny DateianhangAusfall.zip (450 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 1Danny am: 10/14/2014 12:10 PMEdit: Neustart hat nix gebracht vom UMG. |
|
| 14.10.2014 12:19 | |
|
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hier hab ich noch einen Screenshot vom Programm gemacht.
Dateianhangscreenshot1+2.zip (467 Downloads) |
| 14.10.2014 13:34 | |
|
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hab nochmal ein Wireshark Protokoll gemacht. Aber jetzt ist es zu groß zum Downloaden. Aber die IP von den UMG sehe ich da auch nicht. Also ist es wohl Wertlos.
Dateianhangscreenshot4.zip (472 Downloads) |
Folgen Sie uns auf