(0)| 04.09.2011 17:58 | |
|
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo erst mal an die komplette Community, Jetzt zur den eigentlichen Fragen: Ist es möglich mit dem TP 177b eine direkte Verbindung zum OPC-Server aufzubauen, oder ist dieses Panel nicht dafür ausgelegt??? Zweite Frage gesplittet nach Zustand verschiedener Variablen im WinCC anzeigen.Habe schon mehrere Stunden mit Internet verbracht aber leider bis jetzt noch nichts gefunden was mir weiter helfen könnte. Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 9/5/2011 8:29 AM |
|
| 05.09.2011 13:18 | |
|
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, nein das ist mit einem TP177B leider nicht möglich. Du brauchst dafür schon ein Multi Panel z. B. MP277. Die direkte Verbindung ist vom Grund her aber kein Problem. Ich empfehle dir das Getting Started Handbuch zu flexible, das für die Optionen. Dort ist auch die OPC Funktionialität beschrieben: WinCC flexible Getting Started Optionen MfG |
Folgen Sie uns auf