(1)| 16.04.2012 09:18 | |
|
Beigetreten: 23.03.2012 Letzter Bes: 30.10.2025 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Einen schönen Guten Morgen, Ich habe mal eine Frage bezüglich eines erstellten VB-Scriptes in WinCC. Das zugehörige Skript habe ich im Anhang als pdf beigefügt. Ich wollte ineine csv.-Datei mehrere Messwerte von einer Prüfung ablegen. Das speichern von Werten funktioniert auch. Jedoch meine Erweiterung, dass er nur soviele Messwerte wie durchgeführt wurden abspeichert, funktioniert nicht. Habe in einem DB in der SPS das Array mit den Messwerten liegen und habe das dann mit einer For - Next - Schleife realisiert. Kann mir da einer weiterhelfen. Vielen Dank Grüße Martin DateianhangSkript_Array_in_datei.pdf (524 Downloads) |
| 18.04.2012 15:15 | |
|
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo Martin, varName2 wird 2x zugewiesen. Beim 2. Mal muß es wohl varName3 heißen. Mit freundlichen Grüßen Sam |
Folgen Sie uns auf