23.04.2015 12:51 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
... und hast Du denn auch wirklich die richtige Eingangsnummer genommen? Ciao Stefan |
23.04.2015 15:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal drei Screens. In der Simu stehen unter dem AI ja zwei Werte 1. AI = 0 Werte 0 und 100 2. AI=100 Werte 100 und 280 3. AI=280 Werte 280 und 424 Ist das in der Onlinebeobachtung auch so, wäre die Frage welchen Wert der TE angenommen hat. Das Programm steht ja auch noch aus! DateianhangSchwellwert.zip (127 Downloads) |
Folgen Sie uns auf