5/16/2016 12:24 PM | |
Posts: 4 Rating: (0) |
Bonjours Billal j'ai un probleme de création d'une nouvelle station client dans le multiprojet dans la station ES et j'ai déja fait les étapes suivantes : 1-j'aicopiéune station déja existe dans mon multiprijet pour évité de configurer tous OS 2-j'ai insérédans le multiprojet SIMATIC PC HMI avec WINCC appli client 3j'ai compilé la configuration matérielle 4-j'ai compilé le NetPro 5-j'ai créé un dossier au niveau station pc client D/OS_Project 6-j'ai compilé le serveur Maitre pour charger les donnés de serveurs 7-dans OS client j'ai affecté les données de serveurs 8-chargement l'OS client donc j'ai un message apparu : les fichiers n'ont pas pu etres copier NB : l'éspace dans disque dur de la station client est plus de 28GB et le fichier a transféré est de 350MB merci ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Min_Moderator at: 5/18/2016 11:32:08 AMNew subject after splitting |
|
5/19/2016 5:25 PM | |
Joined: 1/15/2009 Last visit: 4/19/2024 Posts: 316 Rating: (40)
|
(Used translator, appears to be an OS Client download issue) See section 4.5.4 OS Clients of the PCS 7 Compendium Part A for the correct OS Client setup https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/107196780 Additionally, verify that you can copy and paste files from the ES to the OS Client directory. And even though you may not have this exact error, when it comes to OS downloads/connectivity issues, check all the aspects in the following link, https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/79008/ |
The best location for all PCS 7 content (manuals, guides, application notes, FAQs, and videos). |
|
5/22/2016 12:43 PM | |
Posts: 4 Rating: (0) |
Hello Billal I have a problem creating a new client station in the multiproject on the ES station and I have already done the following steps: 1-I copied an already exist in my multiprijet station avoided configure all OS 2-I inserted in the multiproject SIMATIC HMI PC with WinCC Client App 3j'ai compiled hardware configuration 4 I have compiled the NetPro 5-I created a folder in customer station pc D / OS_Project 6 I have compiled the Master server to load the given server 7-in OS client I affected server data 8-loading the OS client So I appeared a message: error in changing the computer name in the client station ** NB: in the area outside of the hard disk client station is over 28GB and the file is transferred to 350MB thank you Google Traduction pour les entreprises :Google Kit du traducteurGadget TraductionOutil d'aide à l'export |
Follow us on