4/1/2021 4:36 PM | |
Joined: 4/1/2021 Last visit: 11/14/2023 Posts: 4 Rating: (0) |
Salut chers experts, Urgence!!! En effet, je dispose d'un coupleur siemens 6ES7 157-0AC85-0XA0, que je dois installer afin de remplacer le coupleur 6ES7157-0AC83-0XA0. Il s'agit du coupleur de l'automate S7-400 d'un système SCADA! Cependant le programme de l'automate est sous Step 7 V5.5 ainsi que celui du Serveur et des postes de supervision du système, le coupleur 0AC85 que je souhaite installé n'est pas disponible dans la version 5.5 de Step 7 mais disponible dans la version 5.6 . 1- Dois je obligatoirement migrer tout le système sous Step 7 V5.6 pour resoudre ce problème? 2- Y'a t'il un danger ou des avantages à le faire? Merci, ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 04/06/2021 10:18:50New subject after splitting |
|
4/1/2021 4:39 PM | |
Joined: 5/12/2006 Last visit: 4/26/2024 Posts: 22231 Rating: (2980) |
wrong language. please use english or german! |
4/3/2021 3:03 PM | |
Joined: 4/1/2021 Last visit: 11/14/2023 Posts: 4 Rating: (0) |
Thank you, After the replacement the system works perfectly!
|
Follow us on