13.04.2021 08:31 | |
Beigetreten: 05.06.2009 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Ist zwar schon etwas älter, aber genau was ich suche. |
13.04.2021 08:56 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 2745 Bewertung: (444) |
Hallo olaf-petersen, eine Möglichkeit um zu bemerken, dass es neuere Versionen gibt, ist mir nicht bekannt. Allerdings ist es relativ einfach möglich, alle Anwendungen in einer CPU auf die aktuelle Version hochzurüsten. Dafür gibt es in der Task-Card "Anweisungen" die beiden Schaltflächen "Projekt und Anweisungen hochrüsten" bzw. "Programm in der aktuellen CPU aktualisieren". Hinweis: Die Funktion ist erst seit STEP 7 V14 SP1 verfügbar. In der von norghe angefragten Version V13 SP1 ist diese Funktion nicht vorhanden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf