08.04.2021 16:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag Zusammen, Ich möchte den Ausfall des NTP Signales erkennen. Weiss jemand wie das geht. Besten Dank für die Hilfe im voraus. MFG |
28.04.2021 13:18 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Tag , es wird eine CPU1515-2 PN verwendet. Was bedeutet das Wartungsbedarf? Besten Dank für die Hilfe im voraus. Gruss |
29.04.2021 11:50 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 1308 Bewertung: (230) |
Hallo, bei Wartungsbedarf wird die MAINT LED der CPU leuchten/blinken. Hier könnte der LED Status per Anweisung abgefragt werden, dies würde aber allgemein alle Ursachen die Wartungsbedarf auslösen abdecken. Ich habe nochmal das Handbuch durchsucht, ggf. ist hier die Anweisung GetClockStatus genau das, was du suchst. Müsste man mal testen. Das betrifft jetzt zwar nicht die Prüfung, ob der NTP-Server gundsätzlich erreichbar ist, aber die Synchronisation als solches sollte damit kontrolliert werden können. GetClockStatus: Status der CPU-Uhr auslesen"Bit0 = 1: Eine oder mehrere Uhrzeitsynchronisierungen wurden verpasst." Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 04/29/2021 11:51:55Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf