03.05.2021 15:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32890 Bewertung: (4066)
|
Hast du die PUT/GET-Kommunikation zugelassen? |
04.05.2021 07:52 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Ja habe ich. Hab mich eigentlich an die Anleitung gehalten. Was ich mich frage welche Tsap Adresse ich eingeben muss im Tia Portal für meine Logo? Da ich ja einmal 21.00 und 20.00 habe.DateianhangNeuer ZIP-komprimierter Ordner.zip (120 Downloads) |
04.05.2021 08:44 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Kann ich dir das Tia Projekt per We transfer schicken? Das Projekt ist auch im Zip Format zu Groß. |
04.05.2021 08:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32890 Bewertung: (4066)
|
We transfer sagt mir nichts. Aber du kannst die Projekte ja auf einen neutralen Filehoster hochladen, z.B. File-Upload. Dann kannst du dir überlegen, ob den Downloadlink in einem Beitrag veröffentlichst oder mir per privater Nachricht zu kommen lässt. |
04.05.2021 09:25 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
[snip] Da sollte hoffentlich jetzt als dabei sein...DateianhangLOGOundTiaPortal.zip (117 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/04/2021 11:32:58Link entfernt und die Datei angehängt. |
|
04.05.2021 10:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32890 Bewertung: (4066)
|
Leider kann ich dir nicht weiterhelfen, ich kann da nichts entdecken. Denn wie schon geschrieben, ich kenne die 1507S nicht. Vielleicht solltest du dein Problem in der Konferenz SIMATIC S7-1500 oder in Kommunikation / Netzwerke schildern. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.05.2021 10:42 | |
Beigetreten: 15.05.2018 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Da werd ich das mal probieren. Trotzdem vielen vielen DANK |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.05.2021 11:43 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 7966 Bewertung: (162) |
Hallo zusammen, bitte kontaktiert beim nächsten Mal einen Moderator via persönlicher Nachricht oder der Vorschlags-Funktion, um das Thema in eine Konferenz umzuziehen. Das zweite Thema mit dem Titel Kommunikation zwischen 1507S und LOGO8 wurde in der Konferenz Kommunikation / Netzwerke veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf