Industry Online Support
Technical Forum
18.03.2009 12:40 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Öffne die GSD mal mit einem Texteditor und stelle den Text hier ein. Dann kann man das Weiterhelfen versuchen. |
18.03.2009 13:22 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
die GSD Datei ist in Ordnung....da sind keine Fehler drin. Ich versuch es jetzt nochmal mit ner Neuinstallation..... |
18.03.2009 14:48 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (1) |
vielen dank für die Hilfe....eine Neuinstallation hat den Fehler behoben. Gruß |
Folgen Sie uns auf