16.03.2009 01:10 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo, Vorschlag: 1. interne Textvariable anlegen und mit Textfeld verknüpfen 2. Variablen für Uhrzeit und Datum aus dem Trieber System Info anlegen folgendes Script: (aus FAQ) #include "apdefap.h" void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName) { FILE *datei; char *a; char *b; datei = fopen( "C:\\Temp\\variablen.txt", "a" ); // Inhalt an Datei anhängen... { a=GetTagChar("Text_1"); b=GetTagChar("Text_2"); fprintf( datei,"%s\n%s", a,b); } fclose( datei ); //close file }
|
Zuletzt bearbeitet von: vanDyk am: 16.03.2009 01:12VG / regards vanDyk |
|
30.03.2009 10:52 | |
Beigetreten: 11.07.2006 Letzter Bes: 29.10.2021 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Vielen Dank!!!! |
Folgen Sie uns auf