Industry Online Support
Technical Forum
15.04.2009 07:57 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich habe einen Pool im Garten,den ich über die Logo überwache. Das Programm läuft seit einiger Zeit recht gut, ist aber bestimmt noch verbesserungsfähig. Vieleicht hat ja jemand noch ne Idee wie Die Anlage effektiver wird. DateianhangPoolsteuerung 3.07.08.pdf (250 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Leif am: 15.04.2009 07:58 |
|
15.04.2009 16:13 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Dazu wäre es nett, wenn du das Programm mal ver-zipst und hier anhängst, dann kann man es simulieren und evtl. Verbesserungen feststellen. |
15.04.2009 16:23 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
OCR für LOGO! Soft Comfort ! Das wär was |
16.04.2009 10:42 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Wie gewünscht als zip Datei......leider verweigert mein Rechner das Umwandeln. Also .zip umbenennen als .lsc.
DateianhangPoolsteuerung 10.04.09 - Kopie.zip (253 Downloads) |
16.04.2009 11:40 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hier noch ein Aufbauplan der Poolanlage. Einen Schaltplan konnte ich bis jetzt noch nicht zeichnen, da ich kein brauchbares Programm dafür habe. |
Folgen Sie uns auf